This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:自动设置充电电压与放大器;使用 EV2300在 Bqstudio 软件中设置充电电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753267/bq24780s-automatic-setting-of-charge-voltage-charge-current-in-bqstudio-software-using-ev2300

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我将使用 BQstudio 和 EV2300 USB 接口板评估电池、以便通过 SMBus 从电池获取参数。

我希望实现充电和放电循环的自动化、以避免手动干预。

因此、我已经在 BQstudio 中配置了自动循环、我可以使用它将继电器设置为打开/关闭适配器电源和1A 的系统负载。

问题是: 即使我将适配器电源连接到我的充电器 IC EVM,它也不会自动开始为电池充电,因为每次充电器 IC 放电完成时,我都必须使用 BQstudio 设置充电电流和充电电压。 是否有任何方法可以设置充电电流和充电电压,以便充电器 IC 自动开始充电?

请尽早感谢您的帮助!

提前感谢。

此致、

Rajesh Kaliyaperumal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、

    BQstudio 可设置为在连接时定期读取寄存器、但当前没有设置脚本或定期写入的机制。 两种支持的写入方法是立即(GUI 中的任何更改都会立即写入器件)和手动方法、其中必须写入更改、然后在更改生效之前按"Write Register"。 这两种方法中的任何一种都需要手动干预、以便在充电或放电周期结束时更新设置。

    BQ24780S 可由 MSP430F5539 (EV2400中的器件)等外部微控制器进行控制。 如果您已选择要在最终产品中使用的 UC、那么实现所描述内容的最佳方法可能是为该 UC 编写程序。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的快速响应和提供的信息。

    现在已经了解了。

    此致、

    Rajesh