This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:布局指南中的过孔距离

Guru**** 2585625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752987/tps54394-via-distances-in-layout-guideline

器件型号:TPS54394

您好!

TPS54394数据表的图27、建议如下:
a.      保持过孔距离输入电容器大于3-4 mm
b.     保持过孔距离输出电容器大于3-4 mm
c.      保持输出过孔距离输入过孔大于25mm

保持这些过孔距离的目的是什么?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    对于3-4mm 指令、它有助于避免噪声散射、尤其是 GND 平面。 输入环路是高 di/dt 路径、噪声很大。 过孔只不过是小型电感器和电容器。 因此、将它们与噪声源保持一定距离是很好的。
    同样、保持输出过孔与噪声较大的输入过孔之间的距离也很重要。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    我只想确认:如果过孔用作其他元件的接地回路、最好将其放置在一定的距离、以避免电源环路的 HF 切换电流流流过它们。 类似地、如果它们是不同的网络(尤其是在高阻抗/高带宽情况下)、该距离将防止噪声耦合。

    但是、如果过孔用于电源环路的接地回路、则这些过孔应尽可能靠近电容器以降低电路板电感、是否同意?

    非常感谢!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、电源的大部分返回电流将在顶层的覆铜上运行、而不是通过过孔。  

    此致、

    Hao