This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 PWML

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753180/ucc28780-ucc28780-pwml

器件型号:UCC28780

您好!

当初级变压器电流刚好达到0A 时、PWML 应导通。 对吧?

但我发现、PWMH 在关闭约160us 后、PWML 会打开。 您能帮您解释原因吗?  

TDM 时间是否可能过长?

它在 ABM 中的2个脉冲下工作、什么决定了 ABM 中每个突发数据包的第一个 TDM?

测试条件:Vin=165Vdc、Vout=5V;Iout=2A;

CH1:RUN;CH2:PWML;CH3:VSW;CH4:Ipri;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CH2 PWML、您能给 PWML 贴上标签、说明何时开通。 您的光标164ns 应为 PWML 关闭点。 您能否检查波形和语句以使它们之间保持一致?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参见下图: CH1:RUN;CH2:PWML;CH3:VSW;CH4:Ipri;

    PWML 应在 Ipri 达到0A 时打开、对吧?

    但现在在这张图片中、PWML 在高负 Ipri 电流下打开。

    导致这种现象的原因是什么? 与 RDM 设置是否有任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 TZ 时间似乎不够长。 如果增加 RTZ、PWML 应以较长的延迟打开、因此在较低的 Ipri 下打开。 您可以参阅数据表第19页和图18。 请确保在调整 RTZ 和 RDM 时使用 ZVS。