This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:EN 引脚的电阻值

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753185/lmr14030-q1-resistor-value-of-en-pin

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、

您能否查看 LMR14030的以下配置?

-。 是否可以将两个电阻器从100k Ω 更改为300k Ω 以降低功耗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    是的、您可以在电路中使用300千欧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的回答。

    还有一个问题、您能告诉我我们可以使用多大的电阻来降低尽可能多的功率吗? 还将提供680k 欧姆的电阻器? 或者更多?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    请参阅数据表第11页的"7.3.6 Enabel 和可调节欠压锁定"、EN 具有上拉电流(1uA)。 因此、您可以移除这两个电阻器。 (如果 EN 悬空、EN 电压应处于高电平)
    因此、电阻器的值说明了"电压检测器"性能。 当电压检测器处于"高 Z"状态时、检查电阻。 目标是:当电压检测器为"High Z"时、EN 为高电平。