This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 检测电气开关的电源检测并发送到无线模拟和数字转换器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752356/detect-the-power-detection-of-electrical-switches-and-send-to-wireless-analog-and-digital-converter

我正在寻找 IC 封装、这些封装将帮助我测试具有一些阈值设置 的大约32个电气开关的电源状态、并将信号逐个发送到无线模数转换器。

任何用于测试的电路样片或使该解决方案适用于单个无线转换器的 IC 封装都将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robson、

    您是否尝试检测开关的打开/关闭位置、开关是否为交流电源开关? 如果开关传感器和 ADC 之间有一个无线接口、距离是多少?它是 Wi-Fi、蓝牙、2.4 MHz 还是其他? 请提供更多详细信息或方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robson、

    几天以来、我没有收到您关于提供更多信息的请求、因此我将关闭此主题。 如果您进行了回复、该主题将重新打开、我们可以继续讨论。