This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:VOUT = 5V 时、能否将 VCCX 连接到 VOUT?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753457/lm25141-for-vout-5v-can-i-connect-vccx-to-vout

器件型号:LM25141

对于 LM25141 FB 引脚接地(VOUT 固定为5V)、能否将 VCCX 连接到 VOUT、因此当转换器运行时、偏置电流由开关电源本身提供、以提高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    是的、这就是 VCCX 引脚的作用。 您可以像这样操作。

    Sam