This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:ACFET 和 BATFET 的连接

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24735, BQ24725A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753419/bq24620-connections-for-acfet-and-batfet

器件型号:bq24620
主题中讨论的其他器件: BQ24735BQ24725ABQ24780S

数据表提到、NpG 输出可用于驱动 ACFET 和 BATFET、但我没有看到 ACFET 和 BATFET 的任何图或其他说明。  在使用外部壁装电池或内部电池供电并能够为内部电池充电的器件中、我在哪里可以找到有关使用 BQ24620的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    /PG 引脚理论上可用于驱动几个 FET、ACFET 用于输入反向电流阻断、BATFET 用于直接使用电池电压驱动系统。 我们没有在该器件上实现它的方法图、但我建议查看 BQ24725A、BQ24735和 BQ24780S 等器件、以了解这些器件如何实现它。

    如果您的应用中有一个控制器/主机 MCU 可用于通信配置设置、我还会推荐您尝试执行的操作。 如果您正在寻找独立的、 则可以执行如下操作:

    您将需要调整电阻器值、并可能添加一些小电容器以创建所需的时序。 这里有一个控制 N 沟道 FET 和两个电源多路复用 P 沟道 FET。  

    此致、

    Joel H