This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:并行使用

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752219/ucc21222-q1-parallel-usage

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21222

尊敬的先生。

我的定制需要高电压稳健性半桥栅极驱动器、因此介绍了这种驱动器

UCC21222-Q1。 另一方面、它们需要更强大的拉电流/灌电流

UCC21222-Q1 低4A/6A。

现在、他们询问了 如何并行使用 UCC21222-Q1 来增强

电流能力。 请提供您的建议。

 输入控制与 UCC21222-Q1共享、并添加镇流功能

  用于在每个输出上进行平衡的电阻器。

  UCC21222-Q1上是否可能存在这种用法

2.请告诉我们另一种增强电流能力的解决方案

  如果您有的话。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我只是注意到您对不同器件提出了相同的问题。 抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!

    UCC21222隔离式驱动器在同一器件内具有非常好的通道间延迟匹配以及低传播延迟。

    如图所示、UCC21222的通道可与连接到每个输出通道的独立栅极电阻器建议并联运行。

    但是、由于同一器件中的两个通道匹配良好、因此使用驱动器1中的 OUTA 和 OUTB 来驱动高侧 FET、并使用驱动器2中的 OUTA 和 OUTB 来驱动低侧 FET。 VDDA 将被连接至 VDDB、而 VSSA 应该被连接至 VSSB。

    使用 此配置时、PWB 布局也应更简单。

    如果您对我的建议有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Richard Herring