This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:120V 升压3A 峰值电流的高频高侧和低侧驱动器

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751918/ucc27201-120-v-boot-3-a-peak-high-frequency-high-side-and-low-side-driver

器件型号:UCC27201

尊敬的先生/女士:

您好!

上述数据表中解释的应用手册包含 MOSFET 栅极和栅极驱动器 IC 输出之间的分压器电路。 此外、还使用了一些22pF 电容器(可能是耦合电容器)  

如果我知道在该电路中连接电压驱动电路和22pF 电容器的原因、那将对我非常有帮助。

谢谢、此致

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    请参阅有关您的问题的文档和图表吗?

    这也是有关栅极驱动器的概念和问题的出色指南。 我强烈推荐这里!
    www.ti.com/.../slua618a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果您的问题未得到解决、请告知我们、我们将与您一起解决。