This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM84624:TPSM84624

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753394/webench-tools-tpsm84624-tpsm84624

器件型号:TPSM84624

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在考虑将 x2 P/N: TPSM84624用于 FPGA 内核电压轨电源。  输出电压为0.85V、输入电压为12V。 我尝试在 Web 工作台中对设计进行仿真、可以将陶瓷电容器更改为具有6m Ω ESR 的定制值。  它仿真了大约17mV 或2%的纹波。

Rail1-电容器:(X1) 680uF-poly、(x1) 100uF、(x2) 4.7uF

Rail2电容器: (X1) 680uF-poly、(x4) 100uF、(x3) 47uF、(x6) 4.7uF

请告诉我、如果这是一个好主意、这些器件是我见过的具有6A 集成电感器的最小器件。  我也愿意接受其他建议

此致、

Bill M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件旨在为 FPGA 供电并满足其高性能设计规格。 电容的数量和类型对于满足性能规格非常重要。

    请通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系 、讨论您的要求和设计的主要关注点。

    谢谢、Jason