This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:是否有类似 BQ24195的 IC、但为负载提供3.3V 电压?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753023/bq24195-is-there-an-ic-like-the-bq24195-but-puts-out-3-3v-for-the-load

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好...

我最近找到了很酷 的 BQ24195 IC、但它似乎被设计成为单节锂聚合物电池充电、获取 USB 电源并为5V 负载供电。  有道理。

 是否有 BQ24195系列 IC 或非常类似的 IC 版本可为单节锂聚合物电池充电、接受 USB 电源、但为负载提供3.3V 输出?

或者、我是否需要简单地使用 LDO 或降压 IC 从5V 降至3.3V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    您的第二个答案将是最佳解决方案。 BQ24195等充电器具有 NVDC 架构。 这将把 SYS 输出上的输入电压降压到一个最小值、但是也将强制输出电压与电池一起跟踪、从而在电池和系统电压之间保持一个窄电压。 BQ24195上的5V 输出在充电器的输入引脚上提供、可以通过输入端的5V 电源、也可以在未连接输入时通过反向升压 OTG 模式提供。 在这里、当转换器反向运行时、由电池生成5V 电压。

    我们有一个降压/升压控制器、它可能会为您的器件带来极大的影响、但您可以随时查看- BQ25713。 这具有更可编程的 OTG 模式、但 OTG 模式电压范围和电池电压范围都存在限制。


    此致、
    Joel H