This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽范围输出直流/直流转换器

Guru**** 2581675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752251/wide-range-output-dc-dc-converter

尊敬的所有人:

我正在研发具有以下特性的直流/直流转换器:

-输入电压= 400 VDC

-输出电压=可调范围为0至400 VDC

-输出电流= 1A

-隔离式

如何实现这样的全范围可调转换器?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -是否有具有设定点输入的 PWM 控制器? (例如,DAC 或 POT)
    -或者是否可以通过 POT 改变反馈标度而不影响环路性能?
    -或任何其他方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论输出电压是多少、您的负载电流都是恒定的1A 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大电流等于1A、即它可能会传入该范围内的任何电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的最小电流是多少? 在输出电压= 1A 时是否需要1A 的负载电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我上次的回复中有拼写错误。 我是说"在输出电压= 0V 时、您需要1A 的负载电流吗?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小电流可能为0A。电流取决于负载。 在0至1A 范围内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个问题:
    -支持这种宽范围应用的可能拓扑是什么?
    哪些 IC 适用?
    -哪种方法可以正确调整输出电压?

    谢谢、
    RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输出电压= 0V 时、您是否需要大于0A 的输出电流? 我认为任何简单的拓扑都无法实现这一点。 请阐明您的设计规格。 通常、您需要一个特殊的直流电源、这不是一个微不足道的设计。 输出电压范围非常宽、这可能需要将0至400V 分为多个子范围。 每个子范围都可以使用正向半桥直流/直流转换器来完成、然后您需要找到一种方法、使用 POT 或 DAC 将所有子范围组合在一起、从而使全范围输出为0至400V。 如果您希望在输出电压= 0V 时实现1A 电流。 这需要更像使用电流源进行设计、因此该部分本身将成为子范围。 我认为这不是一个微不足道的讨论、可以在 E2E 上完成。 您可以联系 TI 当地办事处获取帮助、您的 TI 办事处可以提供更多资源来帮助您解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出电压= 0V、则电流= 0A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的重点是、当1A 是必须支持的电流时、最小 Vout 是多少。 我建议您制定详细的规格、然后联系您的 TI 当地办事处以获取帮助。 E2E 不是为您提供进一步建议的正确工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小电压可以是5V、而不是0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已根据您的需要提出了建议。 我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提出了我的建议。 您需要制作完整的规格列表并将规格提交给您的 TI 当地办事处。 您的需求很复杂、无法在 E2E 上解决。 没有任何简单的控制器可以满足您的宽输出电压范围。