This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:RCB 处于禁用模式

Guru**** 2582315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752420/tps22917-rcb-in-disable-mode

器件型号:TPS22917

你(们)好

 禁用 tps22917时、RCB 无法正常工作、对吧?

如果 VOUT = 4V 且 VIN = 1-2V、会发生什么情况?

是否会有反向电流流动?

是否存在损坏部件的风险?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:  

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22917在器件被启用禁用时具有反向电流阻断功能、因此是"常开型 RCB "。 即使 VIN = 1V 且 VOUT = 4V、I_IN、RCB (反向泄漏)也会小于1uA。  

    谢谢、

    黄亚瑟