This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:大电流瞬态负载的瞬态负载行为骤降和尖峰

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753053/tps7a8300-transient-load-behavior-dip-and-spikes-for-large-current-transient-load

器件型号:TPS7A8300

Rghem:

 您好、Ryan / Kylie、

大家好、我测试 了 TPS7A8300的瞬态响应。 慢启动电容为10nF、提供理论上的最大启动时间。  我直接在 TPS7A8300的输出端放置一个非常低的 ESR (0.5 Ω、因此并联电阻为0.25 Ω) 1000uF (因此总电流为2000uF)钽电容器。  负载未开启、因此实际为输出电容器充电。  输入为+5V、 TPS7A8300的输入端只有一个10uF 的小型钽电容器。 我尝试对波形的行为原因进行分频(启用 TPS7A8300 时、上行电压中的小 DIP、当 TPS7A8300  达到设定电压时、会出现骤降和尖峰。  请向我解释尖峰的行为,并将其显示为 TPS7A8300 。 这只是为了低估瞬态负载行为、因此我应该知道输出电容的最大限制是多少、并优化输入大容量电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KQ、

    我们将继续支持您的另一个线程。 只要某个线程上仍有活动、它就不应锁定、也不需要在同一主题上启动新线程。

    非常尊重、
    Ryan