This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:输出电容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753239/lmz21701-output-capacitance

器件型号:LMZ21701
主题中讨论的其他器件: TPS82130

亲爱的社区!

我正在与 Zynq 7000进行设计、我们的团队决定使用 LMZ21701SILT 从+12V 提供+3.3V 的稳定电源。 PCB 设计指南要求在 Zynq 电源引脚附近放置多个电容器、总计215uF。 另一方面、LMZ21701的数据表显示、输出电容应在10-200 μ F 范围内、但并未说明整个输出电容的情况(我可以看到)。 因此、如果我在其输出引脚附近放置100uF 电容器并在 Zynq 附近保留215uF 电容、我是否可以使用 LMZ21701、或者我应该使用另一个具有更大允许输出电容 特性的直流/直流转换器?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuri、

    具体取决于您为输出选择的电容器。 您需要考虑3.3Vout 时的直流偏置效应。 如果您使用的是100uF+215uF (整个电容)、则在输出电压为3.3V 时降额后、它可能会在10-200uF 范围内、因此在此应用中使用 LMZ21701是合理的。

    另一种替代方法是 TPS82130。 它采用相同的封装(uSiL)、输出电容范围为22uF - 400uF。 在1A 电流下、12Vin/3.3Vout 的效率约为87%、这与 LMZ21701非常接近。

    此致、
    Jimmy