This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700XX-Q1:电流限制大约为 PCN

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700XX-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753215/tlv700xx-q1-about-pcn-of-current-limit

器件型号:TLV700XX-Q1

您好!

我对 PCN 信函的第20180615000.2号有疑问。

"更改说明"表示为"电流限制感应电阻器值已更改、将最小电流限制从220mA 更改为330mA、以在制造中提供更大的裕度。"
但是、查看 TLV700XX-Q1数据表、电流限制(ICL)的最小值为220mA。
电流限制是否更改? 请告诉我描述此 PCN 的目的。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    最初发布的 PCN 错误地说、电流限制将被更改。 我们发布了此 PCN 的附录、更正了此错误、指出最小电流限制将保持在220mA。

    非常尊重、
    Ryan