This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电容 ESR 的频率范围

Guru**** 2539550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753360/lp5907-frequency-range-for-output-cap-esr

器件型号:LP5907

大家好、

我的客户还询问有关 ESR 及其频率范围的相同问题、因为 ESR 很大程度上取决于频率。

从下面的线程中可以看出、LP5907的带宽大约为3MHz、其功率级极点应该位于3MHz 到10MHz 之间。

e2e.ti.com/.../2561853

那么、我是否可以认为输出电容器的 ESR 应在大约10MHz 的范围内选择?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如原始问题线程中所述、ESR 要求是指电容器的 ESR 与频率特性上的最低点。 这不必在10MHz 时发生。 只要输出电容器的最小 ESR 介于5m Ω 和500m Ω 之间、LP5907就会保持稳定。 请记住、大于0度的控制环路相位裕度是稳定的。 但是、较低的相位裕度会导致更多的瞬态振铃、这可能不适合您客户的应用。 测试稳定性的最佳方法是对设计进行原型设计并应用最坏情况下的负载瞬态测试。 然后、可以根据需要调整输出电容器、以实现所需的瞬态响应。 以下应用报告说明了稳压器的负载瞬态响应与其控制环路稳定性和相位裕度之间的关系:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/691295/2561853?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lp5907%20esr#2561853

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的上述帖子中的链接适用于另一个 E2E 主题。 这是我打算链接的关于稳定性的应用报告:

    http://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    谢谢、

    Gerard