This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:通道#2栅极驱动器未切换

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753007/tps92518evm-878-channel-2-gate-drive-not-switching

器件型号:TPS92518EVM-878
  1. 信息:

    1. 最初工作过

    2. GUI 无故障

    3. VCC2 = 7.45V、驱动器被启用/禁用

    4. 可能已意外地将外部 PWM (3V)信号连接到 SW2 (TP5)

是否有其他要检查或 尝试的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、

    如果您有多个板、您可以验证一个板通道2是否正常工作、而另一个板通道2是否正常工作。 如果 SW2在上电时接触 PWM、则很可能损坏、PWM 的绝对最大值为8.8V。 您可能能够测量接地引脚电阻并与另一引脚或通道一进行比较、但测量结果可能不会有所不同、但如果确实如此、则可能表明由于过压而损坏引脚。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    TI 是否提供返工服务?
    我有备用 IC、但对于我们的 Tek 来说、如果不使用该封装的特殊热气喷嘴来焊开 IC、这种布局将具有挑战性。
    如果是、将电路板发回以拆卸和更换 IC 的过程是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    我们不提供返工服务。  

    -Jim