This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:12V @ 3A 是可接受的输入电流吗?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753384/bq25890h-is-12v-3a-an-acceptable-input-current

器件型号:BQ25890H

我们在我们的多个产品中使用该器件、通常允许它在1.5A 时自动协商高达12V 的电压。  但现在我想使用 USB-C PD (使用 TI CC 通信芯片)。  为此、我想增大到12V @3A。  我知道这在数据表的最大额定值范围内、但由于 maxcharge 只上升至12V @1.5A、我想确保我没有错过任何限制。  那么、我可以在36W、12V 输入、3A 时运行它吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric、

    我们已经对此进行了测试、通常不建议尝试通过充电器处理36W 的功率。 即使我们假设在该电压和电流电平下的效率将约为86%、IC 中的功耗也将约为5W。 通过使用 Theta_JA @ 25C_Ambient 进行快速计算、可以得出184C_Junction 温度。

    这远远超出了我们的最高温度规格、可能会导致内部组件金属化和其他不良影响。

    根据经验、我们建议使用12V/1.5A、9V/2A、5V/3.25A


    此致、
    Joel H