This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM74610-Q1电荷泵毛刺脉冲

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, DRV8912-Q1EVM, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752116/lm74610-q1-lm74610-q1-charge-pump-glitch

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8912-Q1EVMLM74700-Q1

您好!

我使用的 LM74610-Q1是 DRV8912-Q1EVM。 我们发现电荷泵电容器电压毛刺脉冲大约每1.1伏发生一次。

您是否发现以下电路有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    LM74610-Q1是一款零 IQ 器件。

    当 FET 关断时、LM74610-Q1的电荷泵通过体二极管压降进行充电。

    电荷泵充满电后、FET 再次导通。 接下来、电荷泵将释放电荷并缓慢衰减。 电机会

    则 MOSFET 会关闭。 体二极管的压降用于为电荷泵充电。 重复此过程、如数据表的图9所示。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    感谢你的答复。 FET 关断行为会给我的 EVM 带来一些问题。 您知道其他器件没有该干扰吗? 或任何可保持 FET 导通的权变措施解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kari、

    "LM74610-Q1的电荷泵在 FET 关断时通过体二极管压降进行充电。"

    此外、如果放置并联的肖特基二极管、以在 FET 关断时减少压降。 有副作用吗? 由于体二极管上的电压降低、刷新脉冲是否更频繁?

    如果有一个引脚对引脚兼容的部件、那就好了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang Li、

    我们的 LM74700-Q1没有刷新脉冲、我们强烈建议您在此处使用该器件。
    这与 LM74610-Q1不具有引脚对引脚兼容性。

    在后续问题上、添加肖特基二极管会降低压降、但刷新周期时间会缩短。

    没有引脚兼容的解决方案、但我们建议在 LM74610-Q1输出(阴极)和输出电容器之间添加一个电感器来消除脉冲。

    这将形成一个 LC 滤波器、用于滤除脉冲阴极输出。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kari、

    明白了。 谢谢、