This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:54V 输入和双输出(54V+12V)

Guru**** 2536450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752884/lm5022-54v-input-and-dual-output-54v-12v

器件型号:LM5022

尊敬的团队:

我的客户正在寻找54V 输入和双输出隔离电路。

您是否有任何可直接满足客户要求的参考设计?

我仍在检查每个电源轨的输出功率电流。

但我们非常感谢为客户提供的任何参考设计。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    要查看是否有符合客户规格的参考设计、需要输出电流要求。 此外、输入电压轨的容差和隔离要求是多少。

    另请查看 TI 参考设计网站。 可能有一个接近客户要求的设计。
    www.ti.com/.../index.html

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我已经搜索了我可以找到的所有数据库、但没有找到规格。 可以满足客户的要求。

    因此、请帮助搜索合适的参考设计。

    对于12V 电压轨应支持21W、而54V 电压轨应支持15.4W。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan、

    请通过电子邮件直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett