This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:有关功能和设置的问题

Guru**** 2585705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950EVM-442, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752369/ucc28950evm-442-question-about-function-and-setting

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件: UCC28950

下面我对 UCC28950EVM-442有三点问题;

变压器附近测得的电压波形为①When μ V、连接在下方。

它看起来有点小间隙:⊿t=162ns、它是否正常运行?

②Component 选择 D5和 D11。

另一个电路板(750Vin⇒140Vout/10A)使用1000V/3A 二极管来减少振铃、但会引起较大功率耗散的问题。

我想知道如何正确选择这些二极管。

③Is 是否有变压器布局指南?

客户将使用 PQ 磁芯变压器、他们担心磁场的不良影响。

我想知道有关磁场磁场和电路板上注意事项的信息。

默认设置为※EVM 外部组件。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satoshi

    1/在 PWM 信号上看到一些抖动并不少见。 这可能来自几个源、主要源是-如果功率级输入电压上存在低频纹波(2 x 线路频率)、则控制环路将调整占空比以保持恒定的输出电压。

    如果 CS 信号上存在一些噪声、则可以在控制环路进行补偿时提前或延迟终止 PWM 周期。

    2/ D5和 D11是钳位二极管、用于减少变压器次级侧的电压振铃。 通常选择它们来承载最大输出电流、其额定电压是功率级的输入电压加上一些裕量。 它们必须是超快类型- SiC 是一个不错的选择。

    3我们没有关于磁性元件的具体布局指南。 值得一提的有几点。 外部屏幕将减少 H 场干扰量-将外部屏幕接地也将减少 E 场噪声量。 使变压器绕组的末端保持在靠近的引脚上。 如果您使用飞线连接变压器、则将引线拧在一起。 这是为了减少绕组中电流产生的 H 场干扰量、并在较小的程度上减少 E 场干扰。 请勿将任何敏感组件放在变压器下方。 与磁性元件供应商讨论如何降低变压器产生的共模和差模噪声、以及如何最大限度地降低变压器绕组中的损耗。 如需了解更多相关信息   、请访问 TI 电源设计研讨会网站 www.ti.com/.../login.shtml 并输入关键字 Magnetics。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科林-桑

    感谢您提供信息;

    关于问题3;如果您了解有关所选 EVM 变压器(T3、T4)和电感器(L2)的背景信息、请告诉我。

    下面随附了这些数据表、

    e2e.ti.com/.../56P3362.pdf

    e2e.ti.com/.../60P964.pdf

    顺便说一下、是否有任何有关上述(T3、T4、L2)内核详细信息的信息?

    ⇒磁芯名称、内部规格/尺寸、存在绝缘胶带、磁芯制造(或内部?)等

    我联系并确认制造(Vitec)、但尚未回复。

    我认为这些内核和封装具有极高的性能、低泄漏磁性。

    我想知道 UCC28950电路板是否需要从外部处理磁场。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satosi-San

    除了您已经掌握的磁性元件之外、我恐怕没有其他有关这些磁性元件的信息。 vitec 设计的这些规格符合提供给他们的规格、这些规格仅与外部属性相关-电流承载能力等。这些规格源自数据表的"典型应用"部分。

    EVM 板的设计不符合传导或辐射 EMI 标准。 与所有 SMPS 一样、它将产生必须控制的电场和磁场。

    我希望这对-

    此致
    Colin