This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733P 输入电流问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P, LMR16006Y-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753224/tlv733p-tlv733p-input-current-issue

器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件: LMR16006Y-Q1

尊敬的:
我们的客户使用 LMR16006Y-Q1和 TLV733P、现在我们有疑问、即 TLV733P 的输入电流、我们设置为600mA、对此有任何疑问?

典型应用:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    流入 LDO 的电流将等于 LDO 的 Ignd 和 Iout;因此、在正常运行期间、LMR16006Y-Q1将仅提供 TLV733P 的 Ignd 电流以及250mA 和50mA 负载(总电流~300mA)。

    通常将上游电源的电流限制设置为高于 LDO 的预期输出电流。 该额外电流有助于在瞬态条件和启动期间提供额外电流(浪涌电流)、以便为输出电容器充电。

    非常尊重、
    Ryan