This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PMP4540问题

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753175/tps40210-pmp4540-questions

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5155LM5122

各位专家、您好!

我们有一个有关 PMP4540 (升压 TPS40210)的问题、请遵循。
www.ti.com/.../pmp4540

您可以检查一下并给我们反馈吗?

Q1)
我不理解 VBP 引脚为 MOSFET 供电。
我认为 GDRV 引脚可以为 MOSFET 供电。

我的想法如下:
GDRV 引脚的平均限流为400mA。
SUP60N06-12P 的总栅极电荷 Qg 为55nC。
开关频率 Fsw 为100kHz。
因此、栅极电流的平均值为 Qg×Fsw=5.5mA
因此、我认为 GDRV 引脚可以为 MOSFET 供电。
为什么 GDRV 引脚不够强、无法驱动大型 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Minami、

    请参阅有关 MOSFET 驱动器电路以及 MOSFET 如何导通和关断的文本手册。 VBP 是为驱动器供电的偏置电源引脚、GDRV 是驱动器输出引脚。 当 GDRV 发生脉冲时、VBP 应该是稳定的直流电压。 400mA 是峰值电流、您计算出的5.5mA 是驱动器所需的平均直流电流。 GDRV 电压看起来像是一个上升沿和下降沿经过四舍五入的方波、但驱动器电流是一个与 GRDV 上升沿和下降沿对齐的窄脉冲。 在~100ns 周期内、电流仅在开通和关断瞬态条件下流入和流出 MOSFET 栅极。 400mA 限值是栅极驱动电流峰值的峰值。

    400mA 不是一个非常强大的驱动器。 我们还有其他更强大的控制器、例如峰值电流为1A 的 LM3478/81和峰值电流为1.5A 的新型器件 LM5155。 同步升压控制器 LM5122具有3A 峰值驱动器。 接通和关断的时间越长、可以节省开关损耗、但打造更强大的驱动器也更昂贵。 对于 TPS40210、400mA pk 驱动器仅足以满足其目标应用的需求。

    希望这能澄清一下。

    谢谢、
    Youhao