This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62130:TLV62130

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753176/webench-tools-tlv62130-tlv62130

器件型号:TLV62130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我发布了以下问题。 但答案是不相关的。

我不讨论长探头引线导致的测量振铃。 我将讨论输入电容器。

有人回答了吗?

>我使用的是 TLV62130、但尖峰噪声不可忽略。
>以下技术是众所周知的。
> -输入电容器0.1u、1U 和10U 的组合是有效的。
> -将0.1u 电容器尽可能靠近放置。
>但数据表并未提及这一点。
>对此有什么建议? 或任何其他更好的解决方案来降低尖峰噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    让我们继续讨论您的第一个主题: e2e.ti.com/.../751619

    请在此处发布您的后续问题。 您似乎是指输入噪声、而不是输出噪声?