This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:关于 PMBus

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753132/ccs-ucd3138-about-pmbus

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

 我对 PMBus 有疑问。

请看一下这张图片:

当我使用读字:B4h 时、GUI 将不给出任何答案、并将告诉我 NACK

但是、当我使用 I2C 读取 B4h 时、GUI 将为我提供正确的答案、并告诉我 ACK。

我想知道为什么?

非常感谢!

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 I2C 读取时、即使将数据长度设置为2、仍会使用"块读取 "通信格式。

    在这种情况下、数据字节数块 Count= N = 2在 cmd 字节之后发送。

    但是、当您使用读取字时、使用的通信格式是"读取字"格式、不会将2 (字节数)作为额外的传输字节发送。

    您的固件似乎实现了"块读取"、但不支持命令 B4读取字。

    希望这有道理。

    此致、