This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:Qi V1.2.4

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752284/bq500212a-qi-v1-2-4

器件型号:BQ500212A

你好

      BQ500212A 无线充电模块能否通过 Qi V1.2.4认证? 是否有 任何成功案例已通过 Qi V1.2.4营销资格? 谢谢你。

http://www.ti.com/tool/TIDA-00259

        

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick
    BQ500212A 应通过 Qi V1.2.4这是对早期版本 V1.2.X 的微小更改
    我们尚未对此版本测试 TIDA/EVM。
    请注意、该单元为 NRND、对器件的支持有限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johns:

    如果 BQ500212A 是 NRND,是否有与 BQ500212A 相同的合适解决方案和参考设计? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    目前未计划额外的无线电源 TX。