This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34904:/POK 引脚、不会在过流或使能信号为低电平时出现预期的电压时 n't 变为高电平。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752335/lm34904-the-pok-pin-doesn-t-get-high-with-expected-volatges-on-overcurrent-or-when-enable-signal-is-low

器件型号:LM34904

需要知道需要与 POK 连接的上拉电阻器的正确值、以使其电平至少为3.3V。

目前、上拉电阻器为10k、VCC 为5V、信号高达1.88V、5k 时、信号高达2.5V、将上拉电阻器降至5k、将上拉电阻器降至2.6V、将上拉电阻器值降至1k。

IC 的这种行为是否可以接受?

/POK 是一个开漏引脚、因此可以将哪个电压电平连接到上拉电阻器。

此致、

Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!  

    感谢您与 E2E 联系!

    POK 引脚可上拉至6V 作为绝对最大值、因此您可以将其上拉至5V VCC。 只要 POK 在真值表中的正确条件下输出、IC 的这种行为是可以接受的、它就会按预期工作。  

    谢谢、

    黄亚瑟