This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2696EVAL:为 Raspberry Pi 供电

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753099/lm2696eval-powering-raspberry-pi

器件型号:LM2696EVAL

您好!

我最近询问了一个有关为 Raspberry PI 供电的不同降压转换器的问题、但我意识到 Raspberry Pi 的最大输入电流为2.5A (我怀疑它会使用此电流、但以防万一)、 我之前查看过的降压转换器仅可在高达1.5A 的电流下工作。

因此、我希望使用 LM2696EVAL 板为 Raspberry Pi 提供5V 电源、理想情况下为1.5A 电源、最大电流为2.5A、使用12VDC 电源。 首先、也是最重要的、我希望确保这个电路板能够处理这个问题。 其次、我想知道如何调整该板的输出电压、使其为5V。

非常感谢您的参与、

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    这些是工程师经常遇到的常见问题。 为了提供更多帮助、我将花一分钟的时间继续、让您快速了解未来查找这些答案的最佳方法。  器件的"技术文档"页面将满足您的所有需求: http://www.ti.com/product/LM2696/technicaldocuments 

    1) 1)开始的第一个位置始终是数据表。 数据表顶部的规格显示、此转换器将满足您的需求。  

    (如果您需要查找任何其他额定值、数据表中较低的完整规格表可以为您提供更多信息)

    2) 2)由于您正在使用 EVM、下一步是查看用户指南。 您可以在此处找到 EVM 原理图。  

    如果您未使用 EVM、则下一个要查看的地方是数据表的"应用部分"。  

    在输出端使用电阻分压器来设置 Vout。 在本例中为 RFB1和 RFB2。

    3) 3)下一步是找到电阻分压器的数据表或用户指南中的公式。

    4)最后、更改电阻器的过程与另一个电路板相同。 但请务必检查用户指南中的 BOM、以确保您获得适合电阻器的尺寸。在本例中为0805。

    谢谢、

    Alec Heierman

    TI 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、
    非常感谢您的回复。 我只是想仔细检查一下、这样我就不会购买错误的器件、因为我过去倾向于这样做。
    使用1.255V 作为内部基准电压是否公平? 我知道它提到这是典型的、但我不知道"典型"实际上指的是什么。
    再次感谢您、
    POL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "典型"是指实际值将在一定范围内。 该范围可在数据表的"电气特性"表中找到。 对于您的使用、使用典型值是计算电阻器值的最佳方法。

    谢谢、
    Alec Heierman
    TI 应用工程师