This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:我想检查我们是否可以在此处使用较大的值电容器。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753154/tps40210-i-want-to-check-whether-we-can-use-a-bigger-value-cap-here

器件型号:TPS40210

大家好、

我想检查我们是否 可以在这里使用更大的值电容器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您意味着多大、为什么要放置一个大电容器? 建议的1uF 电容应支持该器件的所有应用。 如果您的意思是高达10uF 的值、我不会看到任何问题、但不建议考虑成本和内部 LDO 环路稳定性问题、使用高得多的电容。

    谢谢、
    Youhao