This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:菊花链通信

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752902/bq76pl455a-q1-daisy-chain-communication

器件型号:BQ76PL455A-Q1

问: 我不确定菊花链通信能否在并行模块而不是仅在电池的串行模块之间运行? 也就是说、多个13节并联的灯串全部位于地面上。  

这是否起作用?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    是的、bq76pl455可配置为多点配置、在该配置中、您可以将每个器件连接到将管理所有通信的主机 MCU/CAN 总线。 如需更多信息、请参阅本文档 :www.ti.com/.../slua785.pdf。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vogt 先生;

    我查看了该文档、但它不包括我要提问的情形。  我的客户端希望像使用多个堆叠模块一样使用菊花链 UART 通信、但在这种情况下、模块不是堆叠的、而是并行的(即所有模块都在地面上)。 我不明白为什么这不起作用、但由于我不熟悉菊花链通信的内部工作原理、因此我不是100%确定。

    感谢您澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    如果我理解正确的话-如果您想使用菊花链差分通信(而不是 UART)与监控并行模块的其他器件进行通信、而不是对多站配置中的所有器件使用 MCU->UART 通信、这是可以的。 这应该可以正常工作。

    此致、

    泰勒