This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:电流限制运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2121, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752642/tps2115a-current-limit-operation

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2553D

您好!

当 TPS2115A 进行电流限制时,它的行为是什么?

以下是正确的吗?  

第一,恒定电流,同时降低输出电压。

第二、当热关断时、Tj = 135度。

第三步、在 Tj = 125度时重新启动。  

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、  

    感谢您与 E2E 联系! 您的理解是正确的、该器件将限制电流、直至其达到热关断状态、然后在延迟时间后重试。  

    作为参考、您是否对我们的下一代电源多路复用器器件 TPS2121感兴趣? 该器件可支持比 TPS2115A 更高的电流范围、并具有一些附加功能、包括优先级运行、过压和过流保护以及热关断。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arther、

    我还为我的客户推荐了 TPS2121、但它的电流限制(最小值)太大。 他们希望选择650mA 和1.2A。
    因此、他们考虑选择 TPS2115A 或 TPS2553D×2。

    此致、

    中仓市道一