This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:TPS92515:工作电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752469/tps92515-tps92515-operation-current

器件型号:TPS92515

你好
我必须使用 TPS92515设计待机功耗优化设计。
LED 关闭:Vadj 直接连接到 Vcc。 PWM 输入由 uC 控制、逻辑电平为0。
所以一切都关闭了。

我的测量结果显示功耗为4.9mA @24VDC、我可以测量引脚 SW= 0.069V 处的泄漏电压
从数据表7.5 ->电气特性->系统电流
ICQ 工作电流未切换 VIADD=VCC 0.85mA (典型值)/1.5mA (最大值)
如何达到1.5mA 的工作电流? 我是否误解了工作电流?

谢谢、此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    您是否有可以分享的原理图? 您在哪里测量4.9mA @ 24VDC 输入? 什么连接到 VCC? 连接到 Vadj 的是什么、它只是连接到 VCC 吗? 什么连接到 PWM? 您是否已验证输出未切换?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的快速回复。

    是的、我可以向您分享原理图。

    我使用磁通179作为电流表测量24V 实验室电源单元的4.9mA 电流。 我可以使用连接器断开位于单独 PCB 上的 TPS92515器件。 当我这么做时、存在4.9mA 的差异、这肯定是与 TPS92515的差异。

    从 TPS92515连接到 VCC 的是 Vadj (Iadj 引脚10)和具有 BOOT 引脚(引脚4)的 D4。 正如数据表中提到的、我还尝试从外部5V 电源为 BOOT 引脚(引脚4)供电以保护一些电源、但这并没有改变任何东西。

    连接到 PWM 是我的 uC、通过 R6直接连接到 PWM 引脚。 C33未连接。 逻辑电平为0、也是测量的0V。此外、还对 uC 软件进行了编程、以将 PWM 设为0。 我尝试将 PWM 快速接地、以确保它已关闭-没有变化。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    我刚刚在实验室中使用了 TPS92515 EVM。 删除了 R14、R12和 R11、在 VCC 的 Vadj 引脚上留下100K 上拉电阻(基本上将其上拉至 VCC)、并删除了 R5以降低测试电流。 我有一个提供0-4 VDC PWM 的函数发生器。 我在1%占空比下将其设置为0.1Hz、以查看 PWM 低输入电流是多少。 我在100欧姆电阻器上测量89.5mV、得出895uA 或0.895mA。 对于典型的待机电流值、这非常接近0.85mA、并且低于最大值1.5mA。 我查看了您的原理图、看不到会拉取您所看到的额外电流的任何东西。 这是整个电路吗? 您是否有可能有一条测试设备路径从电路中汲取一些电流? 如果您获取单独的 PCB 并仅从+24V 为其供电、然后测量输入电流、它是否仍然关闭?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

    非常感谢您的测试。 我发现了功耗较高的原因。

    因此、我在您的回复后很怀疑、并更改了电流表和电缆。 现在、我可以根据 TPS92515测量0.922mA 的电流消耗。

    新设备的时间。

    此致、

    Christian