This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:2.2uF 电容器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752625/tps54560-2-2uf-capacitors

器件型号:TPS54560

大家好、

根据数据表中"典型应用"的描述、在输入侧并联使用了4个2.2uF 电容器、但您是否有其他建议的这些电容器电容值? 2.2uF 电容器有时会出现输送问题。

此致、JI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    这是灵活的。 您可以使用2个4.7uF 电容器、3个3.3uF 电容器... 唯一要避免的问题是将许多陶瓷电容器一次性装入一个大电解电容器。 由于陶瓷电容器具有较低的 ESR (结构)和较低的 ESL (尺寸)、因此结果将会有很大不同。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您的回答。

    此致、

    6月