This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如果 BQ34110能够自动区分具有相同化学成分的不同容量电池、并且 BQ34110能够自动区分具有不同化学成分的电池

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752333/bq34110-if-the-bq34110-can-automatically-distinguish-the-different-capacity-batteries-with-the-same-chemical-and-if-the-bq34110-can-automatically-distinguish-the-batteries-with-the-different-chemical

器件型号:BQ34110

大家好、:

 问题1:  

  我想知道 BQ34110是否能够 区分 具有 相同化学成分的不同容量电池。 例如,我手上有一些 NICAD 电池,但电池的电芯数不同, 容量也不同。当系统 开机 时,如果 bq34110可以 继续自我学习 。 通过 自我学习、BQ34110可以获得电池电芯数并 区分 不同的电池。因此、我需要  将 不同 的参数写入 bq34110 DataFlash  

问题2:  

 我想知道 BQ34110是否能够 区分   使用不同 化学物质的电池。 例如 ,我有一些 NICAD 电池和 LiFePO4电池。如果  bq34110可以  进行自我学习,则当系统通电时。 通过 自学,BQ34110可以区分 NICAD 电池和 LiFePO4 电池。 最后、我需要  向   bq34110 DataFlash 写入不同的参数。  

我 想使用统一的软件 来管理不同 的规格电池!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    BQ34110可用于多种不同的化学物质、但当您更改化学物质时、设置必须发生显著变化。 因此、无法将其设置为自动检测化学成分-必须通过设置相应的数据闪存参数对其进行编程。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我明白了!
    Matt、感谢您的回复!