This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:最小充电电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752815/bq25713-minimum-charging-current

器件型号:BQ25713

大家好、

我的客户希望在 楼宇自动化应用中使用 BQ25713、在该应用中、他们可从线路电源汲取的最大电流限制为40mA。 在 本例中、他们是否可以使用 BQ25713? 数据表不清楚是否存在最小输入电流。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Mihir、

    使用10m Ω 感应电阻器时、充电器上可设置的最小输入电流限制为50mA。 但是、您可以将该值增大到20m Ω、以减小输入电流限制。 输入电流限制寄存器的 LSB 为50mA、因此您还可以选择调节的感应电阻器、使电流达到大约40mA。

    但是、BQ25713是一款功耗相当高的器件。 在单节电池解决方案或我们产品系列中的其他降压控制器之上使用此充电器的目的是什么?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel。 在这种情况下、客户希望使用超级电容器、因此他们的充电器选项有限、这就是他们选择 bq25713的原因。

    此致、
    Mihir