This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844:有关 TL2844和 UC2844之间差异的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844, TL2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753179/tl2844-questions-for-the-difference-between-tl2844-and-uc2844

器件型号:TL2844
主题中讨论的其他器件:UC2844

各位专家:

我是否可以知道 UC2844和 TL2844之间有什么区别? 规格看起来几乎相同、首选哪一个?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    此问题之前已在论坛 e2e.ti.com/.../1746733上得到解答

    在 TI 收购 Unitrode 之前、TI 将 TL2844设计为与 Unitrode 的 UC2844引脚2引脚兼容。 电气特性与您可以使用其中任何一个相同。

    此致

    Peter