This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:升压交错转换器电流共享

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752855/lm5032-boost-interleaved-converter-current-sharing

器件型号:LM5032

尊敬的所有人:

我看到一个模块使用 LM5032进行交错升压。 它起了作用。

能不能有人告诉我这是否平衡了两个功率级中的电流。

它具有单独的电流感测线路和独立的驱动器控制单元。 只有反馈是相同的。

请确认、如果是、它将如何平衡电流?

Vikas Dabas。

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    是的、如果您将该部件配置为交错操作、则每个级的电流都是平衡的。
    它可以这样做、因为当感测到的电流达到错误信号设定的电压时、PWM 驱动被终止。
    误差信号对于两个相位是共用的、这使得每个环路中的电流是相同的。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如您所说的、在第二行中:"当检测到的电流达到误差信号设置的电压时"、但正如我们所知、电流感应是单独的。

    即使两个通道的误差信号相同、但由于单独的电流感应、占空比可能会有所不同。  

    只有在将两个电流与其他电流进行比较并使用该感应校正占空比时、这两个电流才会得到平衡(如果我在这里出错、请告诉我)。

    如果您有任何其他观点、请分享参考原理图。 这将有所帮助。

    感谢你的帮助。

    Vikas Dabas

    印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    如果您需要更多帮助、请告诉我。
    我将在你得出结论后结束这一帖子
    如果您有其他问题、请打开另一个帖子。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您尚未提供我要求的解决方案。
    如果您需要、请关闭它、这是您的决定(单面)。

    我仍然需要回答、如果您无法提供、请让其他人回答。
    如果没有人有解决方案、至少要评论一下。 我将继续。


    Vikas Dabas
    印度