This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:音频放大器升压

Guru**** 2761035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TPS61372, LM3481, TPS61178, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752351/tps61372-boost-for-audio-amp

器件型号:TPS61372
主题中讨论的其他器件:LM3478LM3481TPS61178TPS61088

您好、专家、

我想使用 TPS61372将单节电池升压到8V/1A 解决方案。 你对此有什么建议吗? 还是 LM3478更适合应用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry:
    您的单元格的类型和主要参数是什么? 我们需要特定的 VIN 范围、以便我们能够分析它是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、

    感谢您的反馈、输入电压范围为3.0V~4.4V。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry:

    我在 Vin=3.0V、Vout=8V、Io=1A 的情况下完成了简单计算、并假设效率为0.8。 然后 Iin =3.33A。 它超出了电流限制:3.2A 最小值 如果考虑电流纹波、则间隙将更大。 因此、TPS61372可能不是您的理想选择。

    LM3481是不带 FET 的控制器。 建议的最小输入电压为2.97V。 我想知道您的最小输入电压是否接近限值。

    在我看来、TPS61088和 TPS61178更适合您的应用、并具有足够的裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MinQiu、
    我有问题、如果电流足够大、音频应用还有其他问题吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry:
    如果您没有特殊需求、则适合使用具有低纹波和良好瞬态性能的适当电路。
    除了布局之外、这一点很重要。