This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:使用 Efuse 作为电源开关

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752939/tps2660-use-efuse-as-power-switch

器件型号:TPS2660

您好!

是否建议使用 TPS2660作为一种平均方法、使用 SHDN\关闭输出信号?

在评估板上尝试此方法、在输入端使用24V 电压、在输出端使用0.025V 电压、同时 SHDN\处于低电平。

这是预料之中的吗?

这是使用 TPS2660的安全方法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gael、

    您是否测量 OUT 和 RTN 之间或 OUT 和 GND 之间的输出电压(0.025V)? OUT 和 RTN 之间是否连接了任何负载(电阻器)?