This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:主 FET 开关和输出电感器之间关系的查询

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751914/ucc2897a-inquiry-for-the-relationship-between-main-fet-switching-and-output-inductor

器件型号:UCC2897A

你(们)好

我的客户参考 PWR758设计了电路。

如下面所示增加输出负载会改变开关 FET 的 VDS 值。

-粉色:Vds (FET 的开关电压)/绿色:电感器电流

即使输出负载发生变化、PWR758 EVM 也不会改变开关电压(VDS)。

当输出电感器在施加22uH 电压的情况下接受老化测试时、变压器会产生热量、并出现开关振荡。

电路图和每个测量点如下所示:

使用我使用的电路库、变压器的引脚映射有所不同。

有关变压器的信息、请参阅以下内容。

请检查并回复以下内容:

1、UCC2897A FET 的 VDS 为何在输出电感发生变化时发生变化?

2. FET VDS 随负载变化是否正常?

3.开关占空比随负载变化是否正常?

4.变压器产生热量和 FET 振荡的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    很抱歉、我的一位同事回答了这个问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅下面的答复。

    1、 UCC2897A FET 的 VDS 为何在输出电感发生变化时发生变化?

    Frank:通过查看您所附的第一组波形  、可以看到 、在  使用不同的输出电感器时、初级占空比似乎有所不同。 这可能是 由于使用 较大的电感输出电感器导致较大的直流压降导致的。  初级 低侧 NMOS 的平均 Vds 由 Vin/(1-D)决定、其中 Vin 是输入电压、D 是 初级 低侧 MOSFET 占空比。   因此、不同的占空比会导致不同的电压应力。

    2. FET VDS 随负载变化是否正常?

    Frank:是的、因为负载变化会导致占空 比变化。  

    3.开关占空比随负载变化是否正常?

    Frank:是的、因为负载变化 将导致   从输入到输出的路径上的直流压降变化。  此电压变化压降 应通过占空比变化进行校正。  

    4.变压器产生热量和 FET 振荡的原因是什么?

    Frank:变压器热包括 绕组损耗、包括直流和交流铜 损耗以及磁芯损耗、如果 是铁氧体磁芯、则磁滞损耗主要是磁滞损耗。  FET 振荡 可能与 补偿环路和 噪声注入的设计相关。     为了消除振荡、环路的相位裕度应大于40度、并且没有噪声耦合到反馈环路。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法计算相补角。
    我请求电路审核。
    请告诉我您的电子邮件地址、我将分享该电路。
    客户对技术支持延迟表示不满。
    请检查不会产生热量的电路评论和常量。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    您能否给我发送一封电子邮件至 Frank-tang@ti.com、然后我将向您介绍负责此部件客户支持的 AE 专家。
    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank
    我将只查看上述几个问题。
    1) 1)输出电感器的值对 FET 的 VDS 和占空比的影响是否正常?
    2) 2)通过更改变压器的匝数比来调整占空比有助于解决热问题?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    如有疑问、请参阅下面的答案
    1) 1)输出电感器的值对 FET 的 VDS 和占空比的影响是否正常?
    Frank:占空比变化和 VDS 变化取决于两个电感器之间的直流电阻差。
    2) 2)通过更改变压器的匝数比来调整占空比有助于解决热问题?
    弗兰克:可能的时候。 我建议设计匝数比、以在所有工作条件下获得大约0.65的最大占空比。
    谢谢你