This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332能否在6.75V 至10.8V (最大负载电流)的输入电压范围内保持稳定的+5V 输出?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752318/tps54332-can-tps54332-maintain-a-stable-5v-output-within-a-input-voltage-range-from-6-75v-to-10-8v-maximum-load-current

器件型号:TPS54332

我将 在 我的设计中使用 TPS54332、我的产品将由电池供电、电池的标称电压为10.8V、电池的截止电压约为6.75V、因此 TPS54332的输入电压范围为6.75V 至10.8V、 TPS54332的输出电压将为+5V、我的问题是:TPS54332能否在最大负载电流的输入电压范围内保持一个稳定的+5V 电压输出?

谢谢、致以诚挚的问候

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS54332是非同步降压转换器、不能支持6.75V 至5V 的输入电压。
    建议使用 TPS54335、这是一款同步降压转换器、支持6.75V 至5V 稳定输出电压。 高输入电压也是稳定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    从理论上讲、这是可行的、但您也需要确保以下几点:

    电感器的 DCR 应该更低。

    2.电池与输入电容之间没有较大的压降。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    感谢您的快速回答,在这种情况下,电池供应商将根据我们的输入定制电池,因此如果我坚持使用 TPS54332,您会建议什么截止电压电平?  我们不希望由于 其他原因而更改为其他 TPS 系列 IC。

    谢谢

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    我手头没有 EVM、当我获取 EVM 时、我将在工作台上检查它。 此外、如果您有 EVM、则可以检查它。

    肖恩