This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752831/tps61089-tps61089

器件型号:TPS61089

您好!

我将使用 TPS61089来实现以下3个条件:

1) Vin=4、5V、Vout=6V、Iout =1A (连续)

2) Vin=4、5V、Vout=12V、Iout =1A (连续)

3) Vin=4、5V、Vout=12V、Iout =2A (连续)

 

对于第一个和第二个选项、我认为没有问题! 对吧?

但对于第三个选项、我是否应该有一些问题? 数据表和评估板在 Vout =9V 且 Iout =2A 的情况下测试了 TPS61089、但在 Vout =12V 的情况下、我能否以可接受的纹波和效率安全地达到2A 的电流?  

提前感谢您的重播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果 Vin_min 高于4.1V、TPS61089可支持12V/2A 输出。