This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:关于启动电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752828/tps55165-q1-about-startup-voltage

器件型号:TPS55165-Q1

您好、E2E、

请告诉我 TPS55165Q1的输入电压。
该器件具有两个 Vin 输入端口、即 VINP 和 VINL。
VINP 用于输出电源、VINL 用于内部逻辑电源。
数据表显示启动的最小输入电压为5.3V。

问:
当 VINL 大于5.3V 且 VINP 小于3.3V 时、该器件是否能够启动?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    此器件不支持 VinL、VinP 独立操作。 它们必须连接在一起。