This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:适用于两相交错反激式

Guru**** 2581635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752375/ucc28064a-for-2-ph-interleaved-flyback

器件型号:UCC28064A

您好、E2E、

我们的客户将设计两相交错反激式。 我们向他们推荐 UCC28064A。
TI 是否担心这个问题?

输出功率为250W、2个变压器和4个输出。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非你担心某些事情,否则我看不到任何问题,如果你在这种情况下,你必须建议我们作出判断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您所关注的更多详细信息。 在这种情况下、我看不到使用 UCC28064A 的问题。 我将关闭此主题。 如果您有更多详细信息、请打开一个新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面的原始问题得到了清晰的回答。 如果您有其他问题、您应该打开一个新主题并提出其他问题、并说明您遇到的哪些问题未得到解决。

    只需单击"拒绝"就不能帮助解决您的问题。

    "我们的客户将设计两相交错反激式。 我们向他们推荐 UCC28064A。
    TI 是否担心这个问题? "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目的是询问 TI 关于使用 UCC 28064A 构建两相反激式电路的意见。

    几周前、我们的同事去了达拉斯。 TI 营销人员和设计师说:"我们将不遗余力地提供合作"。 现在、我了解到 E2E 和达拉斯并不相同。

    我关闭这个线程。

    谢谢、
    ACGUY (Macnica 员工)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关闭本案例! 但我仍然不清楚你想要什么。 我回答说可以将 UCC28064A 用于两相反激。 您是否要求 TI 帮助创建参考设计? 如果可以、则可以完成此类参考设计、您可以要求您的本地办公室向 TI PDS 申请具有设计规格的参考设计。 因此、请澄清您希望 TI 提供的确切帮助。 同样、我们需要详细了解您的需求或您需要解决的问题、以帮助您制定解决方案。