This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:I2C 时序问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752791/lp5521-i2c-timing-issue

器件型号:LP5521

我们的 PA 团队正在进行计时验证、发现 I2C 信号的 TF/TR 不能满足计时要求。 我们在数据表中看到 LP5521定义了 I2C 快速模式(clk < 400kHz)、但我们使用标准模式(clk < 100kHz)来操作它。 故障项是 TF/TR、因为快速模式定义了最小值、但标准仅定义了最大值。

LP5521是否支持标准模式时序、以便我们忽略 TF/TR 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LP5521使用标准 I2C 接口并支持100kHz 标准模式。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth