This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VTT 和 VTTREF 的 DDR 电源规格要求是什么

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752275/what-is-the-ddr-power-specifications-requirement-for-vtt-and-vttref

您能告诉我 DDR 电源 VTT 和 VTTREF 要求吗?

是否有直流和交流要求? 这些是什么级别? 是否有纹波要求或瞬态响应要求?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    VTT 电流为 DDR VTT 终端供电。 不同 DIMM 模块上的 VTT 电流不同。 它处于多个搜索 mA 范围内。
    VTTREF 为 DDR 提供基准电压。 电流非常小。 对于 DDR3和 DDR4、VTTREF 电流仅为几 uA。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱圣

    感谢您的回答。
    我想知道电压范围要求。 此外、如果有任何要求、我想知道电压纹波和瞬态响应要求。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei-San、

    不同的 DDR 类型对电压范围、纹波和瞬态有不同的要求。  

    我建议您查看 JEDEC 规格或 DDR 数据表。  

    谢谢