This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:库仑计数器输入电压、

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752899/bq27426-coulomb-counter-input-voltage

器件型号:BQ27426

大家好、

在 bq27426电量监测计 IC 的数据表中、典型值在 section 6.10 a 中进行了说明。 电压+/- 25mV

在应用手册 SLUA792中、示例使用400mA 的电流和200m Ω 的分流电阻器完成、因此产生80mV 的输入电压

最大库仑计数器输入电压是多少? 125mV

我们的应用具有0.4mA 的低电流、并定期提供几个高达50mA 的毫安电流、持续1-2秒。 我们使用的是化学 ID 2208。 Routejade 的额定电池电压为120mAh。

我们需要使用调节、但我需要首先知道是否允许库仑计数器的更高输入电压。

另一个问题是、如果您能帮助我们获得适用于低电流和小型电池应用的最佳电量监测计参数、

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是125mV。 这是 DS 中的错误。
    有关缩放 ps 的 guidance、请参阅应用手册中的说明。
    谢谢
    Onyx