This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:是否有禁用电流限制的方法

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752679/tps40170-is-there-a-way-to-current-limit-disable

器件型号:TPS40170

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS40170并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

是否有禁用电流限制功能的方法。

如果可能、有哪些缺点?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    客户可以设置电流限制电阻器、使电流限制触发点非常高。 请参阅 数据表中的公式6。 为 RILIM 选择一个非常大的值、电流限制将永远不会触发。

    缺点是客户将不再具有电流限制功能。 如果出现意外短路或负载非常重、这可能会导致问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smmuel、

    感谢你的答复。

    我知道当 RLIM 较大时、电流限制实际上是禁用的。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    最好的雷加尔
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 如果问题已解决、请单击确认问题已解决。 谢谢!