This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:是否支持 Impedance Track?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753022/bq76940-impedance-track-support

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQ34Z100-G1

我将 BQ76940用于具有14S 锂聚合物堆栈的设计中。  我了解到"Impedance Track"(IT)算法优于 CEDV 算法、更准确。  但是、BQ769x0系列仅支持 CEDV。  如果需要、我似乎还需要使用支持的器件、例如 BQ34Z100-G1。  我最近更新了 BQ34Z100EVM (BQ34Z100-G1)中的固件。  BQ76940是否具有相同的更新功能、以便能够为其提供支持?  BQ7694x0系列是否有修订版可用于添加其支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    bq76940是监控器、而不是监测计。 也称为 bq76940、在 CEDV 或它所在的位置没有监测算法。
    不过、您可以将 bq76940与 bq34z100-G1等监测计结合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。 我本来打算使用 BQ34Z100-G1进行"监测"。 我只是想确认、我没有重复现在存在的功能、也不会在未来某个时间出现的功能。

    此致、
    -否